请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 大家好、
客户正在尝试使用 PWM 外部同步功能。 主控制器仅支持"电压电平"同步输出、这意味着 SYNC UP 信号是50%占空比 PWM。
但是对于 C2000、 EXTSYNCIN 应该是脉冲、而不是电压电平。 EXTSYNCIN 是否可以是 占空比为50%的 PWM 信号、且周期为~10us?
此致、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在尝试使用 PWM 外部同步功能。 主控制器仅支持"电压电平"同步输出、这意味着 SYNC UP 信号是50%占空比 PWM。
但是对于 C2000、 EXTSYNCIN 应该是脉冲、而不是电压电平。 EXTSYNCIN 是否可以是 占空比为50%的 PWM 信号、且周期为~10us?
此致、
Brian