请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 尊敬的 TI:
想知道 CLB 逻辑块时钟和 CLB 寄存器时钟的确切用途,您能不能更详细地了解它在 CLB 模块内的用途和用途?
谢谢
Abhishek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
想知道 CLB 逻辑块时钟和 CLB 寄存器时钟的确切用途,您能不能更详细地了解它在 CLB 模块内的用途和用途?
谢谢
Abhishek
逻辑块时钟仅用于为 CLB 逻辑块内部的逻辑提供时钟(其中是自定义逻辑)、具有速度限制。 例如、对于此器件、如果逻辑块时钟超过150MHz、则不能保证逻辑正确。 如果逻辑块时钟处于100至150MHz 范围内、则必须启用管道模式。 如果逻辑块时钟为100MHz 或更低、则即使没有流水线模式、逻辑块也能正常运行。
逻辑块时钟仅用于逻辑块逻辑。
寄存器时钟是控制实际外设及其器件中寄存器的时钟。 与任何其他外设类似。
NIMA
瓷砖时钟! 逻辑块时钟超过100MHz 您必须启用管道模式。 逻辑块时钟最高可达150MHz!
NIMA