This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CLB 逻辑块时钟与 CLB 寄存器时钟在 CLB 模块中的用法有何不同?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018532/tms320f28388d-how-is-clb-tile-clock-different-from-clb-register-clock-on-its-usage-in-clb-module

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的 TI:

想知道  CLB 逻辑块时钟和 CLB 寄存器时钟的确切用途,您能不能更详细地了解它在 CLB 模块内的用途和用途?

谢谢

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 我将很快向您发送确切的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑块时钟仅用于为 CLB 逻辑块内部的逻辑提供时钟(其中是自定义逻辑)、具有速度限制。 例如、对于此器件、如果逻辑块时钟超过150MHz、则不能保证逻辑正确。 如果逻辑块时钟处于100至150MHz 范围内、则必须启用管道模式。 如果逻辑块时钟为100MHz 或更低、则即使没有流水线模式、逻辑块也能正常运行。

    逻辑块时钟仅用于逻辑块逻辑。

    寄存器时钟是控制实际外设及其器件中寄存器的时钟。 与任何其他外设类似。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nima 的回复。

    如果   单独的寄存器时钟超过150Mhz、只需确认管道模式就不需要启用了吗?

    谢谢

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="386404" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018532/tms320f28388d-how-is-clb-tile-clock-different-from-clb-register-clock-on-its-usage-in-clb-module/3764894 #3764894"]如果   单独的寄存器时钟超过150Mhz 左右电平、则无需确认流水线模式[/quot]

    瓷砖时钟! 逻辑块时钟超过100MHz 您必须启用管道模式。 逻辑块时钟最高可达150MHz!

    NIMA