Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDA-01606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:SFRA、 TIDA-01606
您好!
我想使用 SFRA 通过三相逆变器进行工厂/环路分析。 我需要生成小信号三相系统。 每个相移120度、但 sfra 只生成单相系统。 反馈将仅来自单相。 是否可以获得内部参考角来创建相量、然后通过旋转乘法运算符来移动相量? 或者、您能给我一些建议来解决这个问题吗?
此致、
Tomas