This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SFRA 多相输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018942/tms320f28335-sfra-multiphase-output

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:SFRATIDA-01606

您好!

我想使用 SFRA 通过三相逆变器进行工厂/环路分析。 我需要生成小信号三相系统。 每个相移120度、但 sfra 只生成单相系统。 反馈将仅来自单相。 是否可以获得内部参考角来创建相量、然后通过旋转乘法运算符来移动相量? 或者、您能给我一些建议来解决这个问题吗?

此致、

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    我们已将 SFRA 用于三相系统、 请参阅

    具有 SFRA 的 FCL: www.ti.com/.../spraco3.pdf
    具有 SFRA 的 TIDA-01606: https://www.ti.com/tool/TIDA-01606 

    不可重入且无法支持多个实例的 SFRA 代码、由于 IP 保护、该代码作为封装库提供。 如果您想做的是不同的事情、您可能需要自己创建一些东西。  

    -Manish