This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:F28002X 内部参考问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1018588/tms320f280021-f28002x-internal-reference-question

器件型号:TMS320F280021

您好、TI、

我正在设计采用 F280021的电路板。 在 第1495页的技术参考手册中、在"15.2.3.2内部参考模式"点、可以将内部参考电压设置为1、65V。 此外,还指出:

'当选择1.65V 内部基准电压时、有效 ADC 转换输入范围将是 VREFLO 至3.3V。'

您能详细说明一下这一点吗(尤其是在因素2发挥作用的地方)? 当我正确读取图15-1 (与数据表中的7-32相同)时、电压直接施加到 VREFHI。 此外、如表15.2所述、大于 VREFHI 的输入电压 会导致满量程读数。 因此、我会得出结论、转换输入范围将是 VREFLO 至1.65V。 数据表 7.12.1.2.1中的点说明 VREFHI - VREFLO 必须至少为2.4V、并且 VREFLO 必须连接到 VSSA、因此为0V。 1.65V 的基准电压与该规格不一致。

很明显、我缺少或误解了某个东西。 请您解释。

非常感谢、

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    在1.65V (3.3V 范围)内部基准电  压模式下、内部基准电压 在 被用于 ADC 之前被有效地加倍(或者、在被转换前、ADC 输入被一个系数2分频 -无论你想用哪种方式来考虑)。  

    指定"VREFHI - VREFLO 必须至少为2.4V"的 DS 行项目可能应指定它仅适用于外部基准模式。  

    无论采用哪种方法、使用1.65V 模式在功能上等同于在 ADC 的外部基准模式下强制3.3V 进入 VREFHI:3.3V 输入将产生满量程读数、1.65V 输入将产生来自 ADC 的半量程读数。  

    同意文档中存在一些模糊之处;我将提交一个 TT、让事情变得更清晰一点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!