您好、TI、
我正在设计采用 F280021的电路板。 在 第1495页的技术参考手册中、在"15.2.3.2内部参考模式"点、可以将内部参考电压设置为1、65V。 此外,还指出:
'当选择1.65V 内部基准电压时、有效 ADC 转换输入范围将是 VREFLO 至3.3V。'
您能详细说明一下这一点吗(尤其是在因素2发挥作用的地方)? 当我正确读取图15-1 (与数据表中的7-32相同)时、电压直接施加到 VREFHI。 此外、如表15.2所述、大于 VREFHI 的输入电压 会导致满量程读数。 因此、我会得出结论、转换输入范围将是 VREFLO 至1.65V。 数据表 7.12.1.2.1中的点说明 VREFHI - VREFLO 必须至少为2.4V、并且 VREFLO 必须连接到 VSSA、因此为0V。 1.65V 的基准电压与该规格不一致。
很明显、我缺少或误解了某个东西。 请您解释。
非常感谢、
Dominik