This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:控制器外设配置设置时钟

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015361/tms320f28388d-controller-peripherial-configuration-settings-clock

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:冲击

您好!  

我将 F28388D 控制器用于航天应用。  我有一个关于"乱发事件"和 MBU 的问题,我知道 ECC 模块存在。

要配置将在 EALLOW 和 EDIS 下的任何外设、我的问题是 SPI 外设时钟、尽管在初始化期间正确配置了 SPI 外设时钟、能否由于 SEU 修改其值。

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    请注意、今天7月5日是美国假日。  您应在7月6日当天结束前收到回复。  感谢您的耐心。

    最棒的

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    如果我的理解是正确的、那么您的问题是我能否在任何事件上重新配置 SPICLK (波特率)。 如果是,答案是肯定的。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、  

    不、我的问题是由于辐射、在代码执行时、SPI 时钟配置是否可以被修改。

    谢谢、

    Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    我需要与同事核实辐射对寄存器设置的影响。  我们讨论的是什么类型的辐射分布?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    我想了解我们拥有/可以共享哪些仿真数据、这在器件上任何逻辑的时基故障率等方面是通用的  我需要在这里呆几天、因为有些人在下周之前都是 OOO。  我还将研究是否需要签订 NDA 以并行方式共享此数据。

    在保护方面、EALLOW/EDIS 只有在辐射事件导致 CPU 指令解码错误时才会有所帮助。  如果辐射冲击是 SPI 时钟寄存器控制/分频器的局部冲击、这将不会有帮助。

    另一个选项是能够检测是否发生这种情况、在本例中、我们可以使用 eCAP 模块对 SPICLK 信号进行采样、这将检测某个点是否发生变化。  这将在 SW 中实现、但这是防止 SEU 事件引起问题的另一种方法。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    感谢您在这里的耐心等待。  请参阅此应用报告 、其中提供了有关如何申请 C2000安全包的说明。  此封装中包含 FIT 率估算器、可让您输入磁通因子来更改应用的高度、并从辐射效应中生成预期的 FIT。  目前、F2838x 器件仍处于 WIP 状态、但包含 F2837x、因此您可以得到近似值(F2837x 仅缺少 F2838x 和相关存储器的 CM)

    我还想说的是、所有闪存以及某些 SRAM 都具有 ECC 逻辑、这将纠正单个位故障并每128位检测2位故障。  这将在安全指南中提及、并且应包含在估算器中。

    最棒的

    Matthew