This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:C28x 内核可以处理多少个极点和零方程?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1016222/tms320f280025-how-many-poles-and-zero-equation-that-c28x-core-can-process

器件型号:TMS320F280025

尊敬的团队:

我的客户有以下问题。 请帮您检查一下。

请参阅下图。 2极和2零基方程的 C28x 处理指令:n 是否可以高达64?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行 PID 控制器需要大约100个时钟周期、PID 控制器也是一种2极2零控制器。 因此、对于100MHz C2000 MCU、例如 F28004x、执行 PID 控制器需要大约100*10ns = 1000nSec = 1.0uSec。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shamin、您好!

    如果 PID 控制器有4个极点4个零、我能想到执行 PD 控制器需要200个时钟周期吗?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以说大约需要两倍的周期。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、

    非常感谢您的确认!

    迪伦