This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:DSP 上电后、外部晶体振荡器的时钟信号稳定了10s 以上、并且时钟信号的振幅明显小于正常振幅。 在更换晶体振动后、这种现象是相同的

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015802/tms320f28034-after-the-dsp-is-powered-on-the-clock-signal-of-external-crystal-oscillator-is-stable-for-more-than-10s-and-the-amplitude-of-clock-signal-is-obviously-smaller-than-that-of-normal-the-phenomenon-is-the-same-after-

器件型号:TMS320F28034

生产线生产的产品有两种异常现象,我们生产的产品总量已超过10000套

异常现象是:DSP 上电后、由 DSP 控制的 LED 需要等待10秒以上才能亮起(正常情况下、LED 会在1秒内快速亮起)。

我们进行了一些分析、分析过程如下:

1) 1)确认程序版本、并从 DSP 读取校验和、无问题

2) 2) 3.3V 电压波形得到确认。 DSP 上电后、3.3V 电压非常稳定、电压为标准3.3V、没问题。

3) 3)使用示波器测量外部晶体振荡器的时钟信号、发现 DSP 上电后、信号振幅从0V 缓慢增加、稳定后的振幅远小于正常值。 请参阅以下视频(波形中的噪声是探头问题)

e2e.ti.com/.../DSP_1659E890F6659F94E14FF753_.mp4

下面是 外部晶体振荡器的正常信号。

4)根据上述现象、我们首先怀疑是外部晶体振荡器问题、因此我们更换了晶体振荡器、但问题仍然存在。

5) 5)我们移除了 DSP 并将其替换为新的 DSP。 问题消失。

6) 6)我们将步骤5中移除的 DSP 安装到正常控制器上、并且控制器异常。 也就是说、在 DSP 上电后、由 DSP 控制的 LED 需要等待10秒以上才能点亮。 同时、外部晶体振荡器的时钟信号振幅在电源接通后从0V 开始逐渐增加、并且稳定之后的振幅远小于正常值

根据上述测试和分析,总结如下:

DSP 之后出现异常现象。 也就是说、如果 DSP 安装在正常控制器上、控制器将异常

下图是外部晶体振荡器的电路图

那么、我们需要知道、为什么会发生这种情况? 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、
    感谢您访问 TI E2E 论坛。  我从原理图中注意到 CL1/CL2为33pF、 通过查看 F2803x DS、我们在此处建议的最大值为18pF  

    我知道您看到的大多数器件的运行状态良好、振荡器启动时间也很短、这说明了器件上的裕度可以适应这种情况。  但是、有些器件将不会进入振荡状态、正如您在33pF 中观察到的那样。

    是否可以根据上面链接的表格减小负载电容器、并查看坏器件是否开始正常工作?

    请注意、对于正常工作的33pF 器件、我认为没有任何风险、这只是此值可能出现的产量类型问题。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    感谢您的建议、我将尝试降低电容负载并对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathhew、

    我使用了 CSTLS10M0G53Z-A0、CL1/CL2为15pF 来执行此测试。 不幸的是,这个问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您能评论一下供应商对该晶体/谐振器 C0 (分流电容)的评级吗?  或者、如果您拥有供应商数据表、也可以发布它。

    最棒的

    Matthew