生产线生产的产品有两种异常现象,我们生产的产品总量已超过10000套
异常现象是:DSP 上电后、由 DSP 控制的 LED 需要等待10秒以上才能亮起(正常情况下、LED 会在1秒内快速亮起)。
我们进行了一些分析、分析过程如下:
1) 1)确认程序版本、并从 DSP 读取校验和、无问题
2) 2) 3.3V 电压波形得到确认。 DSP 上电后、3.3V 电压非常稳定、电压为标准3.3V、没问题。
3) 3)使用示波器测量外部晶体振荡器的时钟信号、发现 DSP 上电后、信号振幅从0V 缓慢增加、稳定后的振幅远小于正常值。 请参阅以下视频(波形中的噪声是探头问题)
e2e.ti.com/.../DSP_1659E890F6659F94E14FF753_.mp4
下面是 外部晶体振荡器的正常信号。

4)根据上述现象、我们首先怀疑是外部晶体振荡器问题、因此我们更换了晶体振荡器、但问题仍然存在。
5) 5)我们移除了 DSP 并将其替换为新的 DSP。 问题消失。
6) 6)我们将步骤5中移除的 DSP 安装到正常控制器上、并且控制器异常。 也就是说、在 DSP 上电后、由 DSP 控制的 LED 需要等待10秒以上才能点亮。 同时、外部晶体振荡器的时钟信号振幅在电源接通后从0V 开始逐渐增加、并且稳定之后的振幅远小于正常值
根据上述测试和分析,总结如下:
DSP 之后出现异常现象。 也就是说、如果 DSP 安装在正常控制器上、控制器将异常
下图是外部晶体振荡器的电路图

那么、我们需要知道、为什么会发生这种情况? 原因是什么?