在 c2000ware 的 ethernet_ex1_basic_tx_rx_loopback 开始处的注释部分、我在注释中遇到了以下语句: “在运行此 Communication Manager 代码之前,必须运行 C28x CPU1代码以配置到 Communication Manager 的时钟以及以太网模块所需的 IO PADS”当我要运行另一个代码(ethernet_ex1_basic_tx_rx_loopback)时,如何实现此操作? 当我直接运行代码时、它是编译的、并且在调试窗口中弹出了一个新选项卡、其中包含以下语句:"break at address "0x3fd2ae"、no debug information available、or outside of program code"。 下面是屏幕截图

如何运行代码并检查以太网模块的功能?
如果可能、您能否发布分步过程来运行此代码并检查其功能?
(文件位置- C2000Ware_3_04_00_00 -> driverlib -> f2838x ->示例-> cm ->以太网-> Ethernet_ex1_basic_TX_Rx_loopback)