This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F28379D, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1015285/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARELAUNCHXL-F28379D

我正在   尝试在终端上显示 printf 消息、但尚未显示。 如何启用 SCI UART printf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul、

    您使用的是哪种电路板? 是 TI 提供的电路板还是定制电路板?  

    在 C2000ware 中、我们有一个 SCI 回送示例、您可以使用该示例尝试 C2000器件与 PC 之间的 SCI 通信。  

    如果 SCI 配置为在 LaunchXL-F28379D 板上使用 GPIO42和 GPIO43 (默认为 GPIO28和 GPIO29)、则这将通过虚拟 COM 端口工作。

    此致

    Siddharth

    。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth 先生、

      我正在使用 TMS320F28379D Launchpad 开发套件。 板载  GPIO42和 GPIO43 (默认为 GPIO28和 GPIO29) 该  引脚 不可用,GPIO19和 GPIO18可用。但如何配置该引脚。 我对该主板和 IDE 非常了解。请帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atul、

    您可以参考以下示例:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\sci_echoback\cpu01

    您可以更新代码以使用引脚42和引脚43,而不是28和29。  

    此致

    Siddharth