主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 LAUNCHXL-F28379D、
我正在 尝试在终端上显示 printf 消息、但尚未显示。 如何启用 SCI UART printf。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在 尝试在终端上显示 printf 消息、但尚未显示。 如何启用 SCI UART printf。
Atul、
您使用的是哪种电路板? 是 TI 提供的电路板还是定制电路板?
在 C2000ware 中、我们有一个 SCI 回送示例、您可以使用该示例尝试 C2000器件与 PC 之间的 SCI 通信。
如果 SCI 配置为在 LaunchXL-F28379D 板上使用 GPIO42和 GPIO43 (默认为 GPIO28和 GPIO29)、则这将通过虚拟 COM 端口工作。
此致
Siddharth
。