This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ADC 通道选择问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136609/tms320f28388d-adc-channels-select-question

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D

TMS320F28388D 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 的数据表和 TRM 中、我可以找到这两张图片来显示 ADC 方框图。 我的理解是、此 DSP 具有24个 ADC 输入引脚、但我只能使用其中的16个。

1、这是否意味着如果使用单端信号、我可以随机选择它们? 如果我配置17个引脚该怎么办?

2.如果我使用的是差动输入、根据 TMDSCNCD28388D 设计文件、似乎我选择 A2作为 P、N 必须是 A3、它是否正确?

3.如果我选择 ADCINB2作为输入、我如何知道它在 ADCIN0-15中的哪个引脚?

4、根据下图、四个 ADC 单元不相同、 对吧? A、B 和 D 具有8个 ADC 输入、但 C 只有6个。

数据表的第131页和 TRM 的第2520页中均有图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yifu、

    根据您提供的屏幕截图、您似乎正在参考337BGA 封装。  器件确实具有24个可用的 ADC 通道、您应该能够使用所有引脚。  在 TMDSCNCD28388D 原理图中、可通过接头访问所有24个通道。   

    [引用 userid="532605" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136609/tms320f28388d-adc-channels-select-question ]1. 这是否意味着我可以在使用单端信号时随机选择它们? 如果我配置17个引脚该怎么办?[/quot]

    是的、但您需要选择所选通道所属的相应 ADC 块、因为您需要针对所选通道、采样时间、触发等设置该 ADC  例如、如果您选择 ADCIND0、则需要配置 ADCD 块并设置 SOC 以使用通道0。  四个 ADC 块是独立的、因此您不仅可以使用16个通道、还可以使用硬件中的所有可用24个通道。

    [引用 userid="532605" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136609/tms320f28388d-adc-channels-select-question ]2. 如果我使用差分输入、根据 TMDSCNCD28388D 设计文件、似乎我选择 A2作为 P、N 必须是 A3、它是否正确?[/QUERP]

    是的、没错。

    [引用 userid="532605" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136609/tms320f28388d-adc-channels-select-question ]3. 如果我选择 ADCINB2作为输入、我如何知道它在 ADCIN0-15中的哪个引脚?[/QUERP]

    在上面引用的第一个图中、它显示是4个独立的 ADC 块(ADCA、ADCB、ADCC、ADCD)、每个块有16个模拟通道(ADCIN0- ADCIN15)、但并非所有这些都被使用。  请参阅上图、其中显示了全部4个 ADC 模块。ADCINB2对应于模块 ADCB 的 ADCIN2 (原理图中的第二个带蓝色的模块)。

    [引用 userid="532605" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136609/tms320f28388d-adc-channels-select-question ]4. 根据下图、四个 ADC 单元不相同、 对吧? A、B 和 D 具有8个 ADC 输入、但 C 只有6个。[/QUERP]

    是的、没错。  请注意、通道14和15对于所有4个 ADC 块是通用的。

    此致、

    Joseph