主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D
在 TMS320F28388D 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 的数据表和 TRM 中、我可以找到这两张图片来显示 ADC 方框图。 我的理解是、此 DSP 具有24个 ADC 输入引脚、但我只能使用其中的16个。
1、这是否意味着如果使用单端信号、我可以随机选择它们? 如果我配置17个引脚该怎么办?
2.如果我使用的是差动输入、根据 TMDSCNCD28388D 设计文件、似乎我选择 A2作为 P、N 必须是 A3、它是否正确?
3.如果我选择 ADCINB2作为输入、我如何知道它在 ADCIN0-15中的哪个引脚?
4、根据下图、四个 ADC 单元不相同、 对吧? A、B 和 D 具有8个 ADC 输入、但 C 只有6个。
数据表的第131页和 TRM 的第2520页中均有图片。