This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:含传感器的 FOC_TMS320F280039C

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136164/tms320f280039c-sensored-foc_tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好、Luo、

这是以下主题的续篇  


https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118285/tms320f280039c-sensor-encoder-based-foc-for-pmsm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A461371#

大家好、感谢您的回复、

我们遵循了上述文档、成功将代码移植到49C、并使用 FAST 和编码器旋转电机(供参考:使用 HV-kit 旋转 Estun_EMJ_04APB22_A 电机)。

2.众所周知、在 HV-KIT 中、只提供将编码器 A、B、R (连接到 eQEP)连接起来。

我们观察到、在通用实验中、转子角度是根据脉冲计数(eQEP 计数)计算的。

我们需要根据编码器模拟 信号(C、D)(正弦和余弦信号)计算转子位置。
4.是否有任何示例代码可根据编码器模拟信号计算转子位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="461371" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136164/tms320f280039c-sensored-foc_tms320f280039c ]2. 众所周知、在 HV-KIT 中、只提供将编码器 A、B、R (连接到 eQEP)。[/QUERP]

    将 A/B/I (Z)连接到 C2000的 QEP 的增量编码器。  通用实验中的 QEP 使用 需要 A、B 和 I 输入信号的正交解码器单元。

    [引用 userid="461371" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136164/tms320f280039c-sensored-foc_tms320f280039c。我们需要根据编码器模拟 信号(C、D)(正弦和余弦信号)计算转子位置。
    4.是否有任何示例代码可根据编码器模拟信号计算转子位置?[/quot]

    目前、Universal Lab 和 Motor Control SDK 中没有此类示例。 我们计划在明年年初的下一个版本中支持此类编码器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗致光感谢您的回复、

    我们在下面的路径中获得了来自 controlSUITE 的示例项目
    " C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\position_manager\v01_00_00_00\sincos\examples\PM_sincos_example "
    我们参考了以下路径中提供的应用手册  
    " C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\position_manager\v01_00_00_00\sincos\Doc"
    从#1、#2开始、我们决定使用 PM_SINCOS 库。

    4.我已将该库添加到我的项目中(代码如下所示)。

    a.包含文件映像

    B.

    #include "common.h"
    #include "F28x_Project.h"
    #include "main.h"
    void main(void)
    {
    
        Device_init();
        Device_initGPIO();
        enableInterrupts();
        init_gpio();
        init_ADCs();
        InitPWM();
        initADCSOC();
        uart0_init();
        sincos_init();      
        PM_sincos_initLib(&mySincos);  //library function 
        Interrupt_RegisterEnable();
        EINT;
        ERTM;
        while (1)
        {
    
        }
    }
    __interrupt void adcA1ISR(void)
    {
    
        Read_ADCdata();
        clear_ADCinterrupts();
    
    }
    void enableInterrupts(void)
    {
        Interrupt_initModule();
        Interrupt_initVectorTable();
    
    }
    void Interrupt_RegisterEnable(void)
    {
        Interrupt_register(INT_ADCA1, &adcA1ISR);
    
        Interrupt_enable(INT_ADCA1);
    
    }

    但我得到的错误如下面所示  


    6.是否可以将 PM_SINCOS 库用于39c 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="461371" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136164/tms320f280039c-sensored-foc_tms320f280039c/4218188 #42188"] 6.是否可以将该 PM_SINCOS 库用于39c 控制器?

    是的、您可以参考示例代码、并将其移植到 F280039C 中。

    [引用 userid="461371" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136164/tms320f280039c-sensored-foc_tms320f280039c/4218188 #42188"]但我收到了下面所示的错误 

    您可以使用此文件夹中的示例、该示例可为 F280039C 轻松移植。 您只需要使用"PM_SINCOS_lib.c"和 "PM_SINCOS_lib.h"文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗先生,谢谢你的回答

    我们成功地将 PM_SINCOS 代码移植到280039c 控制器

    PM_SINCOS  库上是否有任何参考文档? (controlSUITE 中提供的文档除外)

    在该示例代码中,我们不明白 eQEP 初始化的原因是什么? 以及如何根据正弦和余弦信号 ADC 读数计算角度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家今天不在办公室。  请在周一之前回复。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="461371" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136164/tms320f280039c-sensored-foc_tms320f280039c/4219452 #4219452]2.PM_SINCOS  库上是否有任何参考文档? (controlSUITE 中提供的文档除外)

    还没有。 但您可以通过下面的链接来查看 TID。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00176 

    TI Designs 设计具有高分辨率位置插值的正弦/余弦编码器接口

    [引用 userid="461371" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136164/tms320f280039c-sensored-foc_tms320f280039c/4219452 #4219452]3..在该示例代码中,我们不知道 eQEP 初始化的原因是什么? 以及如何根据正弦和余弦信号 ADC 读数计算角度?[/QUERT]

    一些正弦/余弦编码器输出增量信号 A 和 B 以及零信号 R、以及每转一个正弦波 C 和 D 周期。 如 上面的 TID 所示、A、B 和 R 可被转换为连接到 QEP 的信号。