This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:SFRA 结果不正确

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE, TMDSCNCD28388D, SFRA, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1134186/tmdscncd28388d-sfra-result-is-not-correct

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D、 C2000WARE、 SFRA、 INA240

您好!

我使用的 TI 示例固件位于:

\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00_00\solutions\tmdxiddk379d\f2838x\

在 TI 控制卡 TMDSCNCD28388D 上、  

SFRA 程序、在示例 firwmare 中设置了6级。

电机正常运行、但 SFRA 结果似乎不正确。 屏幕截图如下。

我尝试将注入振幅调到更高的值、但结果没有改善。

它有什么问题? 如何获得正确的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试切换到开环模式、然后尝试调整注入振幅?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    我还尝试了开环模式、但结果没有得到改善。 通过调整注入振幅、似乎没有 很大的改善。 开环结果如下所示、

    无论使用 SFRA_GUI 或 SFRA_GUI_MC,什么、结果都是相似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里停留了几天,没有任何进展。 有人会给出指示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将 SFRA 用于电流环路或速度环路?

    由于速度环路的控制带宽太低、因此波形不能作为电流环路。 如果对电流环路使用 SFRA、则可以尝试调整 PI 控制参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    我使用具有默认电流带宽设置的默认 D 轴电流环路来测试 SFRA。  

    如果我增加电流带宽设置、可以看到类似的振荡波。 因此、我想一定会有一个错误出现在某个地方。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的 PWM/控制频率是多少? SFRA TOLL 最好使用更高的控制频率来采样足够的数据。 您可以尝试调节 KP 和 KI、以在增益和相位裕度方面实现更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    我使用示例固件中的默认设置。 例如10kHz PWM 频率。  PI 控制。 单采样或双采样。 Lem 相电流采样模式设置(但在我的硬件中、我使用两个 INA240芯片来采样相电流)。 其中大多数是默认设置。

    在 SFRA 测试中、我没有单独调整电流环路 KP 或 KI。  我只需调整电流环路的带宽设置、即 FCL_params.wccD、 FCL_params.wccQ。 但结果没有改善。  

    接下来、我将单独调整 Kp & Ki 以进行尝试。 任何结果、我都会告诉您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 SFRA 工具更适合具有更高控制带宽的数字电源控制、这与电机控制的要求相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试调节目前的 PI Kp、Ki、但在 SFRA 上获得满意的结果是不可接受的。  

    我找到了一个更好的结果、即设置零速基准。 电机转速为零。 SFRA 相位曲线优于电机轴旋转。 但振幅似乎没有得到很大的改善。 下面的结果是电流环路 ID SFRA 测试、当  FCL_params.wccD、 FCL_params.wccQ 都设置为35000时。  采样模式为双采样模式。

    虽然波形比之前的波形好、但仍难以从图中判断 Id 电流环路的真实带宽。

    我认为可能存在错误或设置错误或设计错误的情况。  

    您能帮我分析深层原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试增大注入振幅并不断调整控制带宽。 同时、确保电机电气参数设置正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试按您所说的那样进行调节。 但在前面的测试中、控制带宽设置高达35000、我几乎听到一些噪声。 无论如何、我将再次尝试对其进行调优、包括注入振幅、并验证电机参数设置。

    可以在 GUI 中设置 SFRA 设置、例如起始频率、每十进制的步长。 我可以调整它们吗?

    此外、如何在波特图中扩展 x 轴的显示范围、目前它仅显示1000Hz 和1000Hz 以上、不显示频率值标签。 至于电流环路带宽、其肯定会高于1000Hz、但在电流波特图中、超过1000Hz 的值不能以数字方式显示。 如何扩展 x 轴范围并正常显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    燕明今天不在办公室。 请在周一之前回复。  

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看下面的用户指南。

    《C2000 软件频率响应分析器(SFRA)库和补偿设计器用户指南》

    显示范围是固定的、对于大多数应用来说足够了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    感谢您的文档链接地址。

    实际上、我已经阅读了该文档。

    由于我使用 TI 示例固件进行 SFRA 测试、因此固件中已提供与 SFRA 相关的设置。  

    我已经调优了电流环路带宽。 实现了以下更好的结果、但仍然不理想。

    设置如下:  
    FCL_params.WCCD = 20000;

    fcl_params.wccq=20000;

    SFRA 测试是 ID 轴;

    电机参数为:

    Rs=0.055 Ω;Ls=0.000095H;

    磁通= 0.0384 elec-V/Hz;

    极点=10;

    电机额定电压=24V;  

    我确定设置正确的电机参数。

    该测试在 SPEED_ref=0rpm 时执行;仅在0速度时、才获得上述曲线、似乎接近正常值。 如果在非零中有某种速度、该图非常奇怪、并且在频率轴上振荡更多。

    从振幅波特图中可以看出、它似乎是一个恒定增益、如5dB。 我们知道、理想值应在低频率下保持为零 dB。 那么、对于5dB 意味着什么呢?

    我发现调整注入振幅对最终图没有太大影响。

    我认为上述结果与理想情况非常接近,但我无法找到进一步的措施加以调整。  

    请对这一问题作进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需再为您提供更多注释、如上所述、调节控制器的控制带宽或增益。 有关 SFRA 的更多说明、请参阅上述指南。