您好!
我使用微控制器 TMS320f28069M 和 CCS V11进行 Instaspin 运动控制。
我已经设置 了 PMSM 电机(额定频率- 200Hz、3000rpm、1.1A、三相75V)、并使用美国数字编码器 E5-5000。 此设置为 Drive with、TMS320C2000。
在 Lab12a 中、我遇到了错误2004。 我尝试通过 减小"VelIdTorqueRampTime_Sec"变量来使用最小速度和最大扭矩。
但我仍然有2004错误、电机未旋转。 在这里、我附加了两个图片、一个显示错误2004、另一个显示电机用户参数。
我尝试实验5、它工作正常、编码器工作正常。 
现在、我应该怎么做来消除我的错误2004。