This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SPI 配置

Guru**** 2287980 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1136282/tms320f28388d-spi-configure

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好:

配置 SPI 引脚参数时、SPI 为何会将所有引脚配置为上拉?

这里的上拉是否合理? 我已经尝试将时钟引脚和 MOSI 引脚配置为推挽,,、然后将 MISO 引脚配置为浮动空气输入、SPI 也可以正常工作

谢谢

路径:

C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\SPI

“SPI_ex6_EEPROM”,和“SPI_Ex5_external_loopback

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
// GPIO16 is the SPISIMOA pin.
//
GPIO_setMasterCore(16, GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig(GPIO_16_SPIA_SIMO);
GPIO_setPadConfig(16, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setQualificationMode(16, GPIO_QUAL_ASYNC);
//
// GPIO17 is the SPISOMIA.
//
GPIO_setMasterCore(17, GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig(GPIO_17_SPIA_SOMI);
GPIO_setPadConfig(17, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setQualificationMode(17, GPIO_QUAL_ASYNC);
//
// GPIO18 is the SPICLKA.
//
GPIO_setMasterCore(18, GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig(GPIO_18_SPIA_CLK);
GPIO_setPadConfig(18, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅为了使 GPIO 处于已知状态、才启用上拉。 这不是强制性的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    为什么不将时钟引脚配置为推挽

    配置为 上拉电阻时、时钟引脚为什么也起作用

    我 认为时钟引脚应用作输出引脚,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将 GPIO 引脚配置为 SPICLK 引脚时、它将在控制器(主器件)模式下充当输出引脚、并在外设(从器件)模式下充当输入引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请标记回答您问题的主题并关闭主题。