请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好:
配置 SPI 引脚参数时、SPI 为何会将所有引脚配置为上拉?
这里的上拉是否合理? 我已经尝试将时钟引脚和 MOSI 引脚配置为推挽,,、然后将 MISO 引脚配置为浮动空气输入、SPI 也可以正常工作
谢谢
路径:
C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\SPI
“SPI_ex6_EEPROM”,和“SPI_Ex5_external_loopback”
// GPIO16 is the SPISIMOA pin. // GPIO_setMasterCore(16, GPIO_CORE_CPU1); GPIO_setPinConfig(GPIO_16_SPIA_SIMO); GPIO_setPadConfig(16, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP); GPIO_setQualificationMode(16, GPIO_QUAL_ASYNC); // // GPIO17 is the SPISOMIA. // GPIO_setMasterCore(17, GPIO_CORE_CPU1); GPIO_setPinConfig(GPIO_17_SPIA_SOMI); GPIO_setPadConfig(17, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP); GPIO_setQualificationMode(17, GPIO_QUAL_ASYNC); // // GPIO18 is the SPICLKA. // GPIO_setMasterCore(18, GPIO_CORE_CPU1); GPIO_setPinConfig(GPIO_18_SPIA_CLK); GPIO_setPadConfig(18, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);