Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S
我使用 xds110和 xds200进行开发和生产。
XDS110很新鲜、我在收到时只用了一次来检查它、它很好。 三个月后、再次尝试使用它、但无法对控制器 TMS320F28374S 控制器进行编程。
出现以下错误。
"无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.3.0.00042)"
我的生产工厂也发生了同样的情况。 他们正在使用 XDS200、直到一天结束都能正常工作。 当他们第二天再次开始生产时、XDS200给出了错误。
"无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.3.0.00042)"
为了进行交叉验证、我使用了另一个 XDS110、它工作正常。 您能告诉我有关此错误以及如何修复它的更多信息吗?