This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110和 XDS200无法对 TMS320F28374S 进行编程

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039239/xds110-and-xds200-unable-to-program-tms320f28374s

主题中讨论的其他器件:TMS320F28374S

我使用 xds110和 xds200进行开发和生产。  

XDS110很新鲜、我在收到时只用了一次来检查它、它很好。 三个月后、再次尝试使用它、但无法对控制器 TMS320F28374S 控制器进行编程。  

出现以下错误。

"无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.3.0.00042)"

我的生产工厂也发生了同样的情况。 他们正在使用 XDS200、直到一天结束都能正常工作。 当他们第二天再次开始生产时、XDS200给出了错误。

"无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.3.0.00042)"

为了进行交叉验证、我使用了另一个 XDS110、它工作正常。 您能告诉我有关此错误以及如何修复它的更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    请查看此链接以了解此问题的调试步骤:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#device-register

    此外、 请查看此主题并按照建议的调试步骤来缩小问题范围。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/547154/28377d-unable-to-access-device-register

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试按钮时、我会发现这一点。 出现该错误

    连接到目标时出错:
    (错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。
    (仿真包9.3.0.00042)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 XDS110问题已解决。  

    我使用了一个2.2K 电阻器来下拉控制器的 TRST 引脚。 我完成了一些 e2e 线程、发现有人面临同样的问题、并将2.2K 电阻器更改为10k。 我做了同样的事情、问题得到了解决。

    我为 TMS320F28374S 数据表中推荐的 TRST 使用了一个2.2K 电阻器。 您能不能给出编程人员不能正常使用2、2k 的原因吗?

    数据表显示:

    "JTAG 测试通过内部下拉复位。 TRST、当被驱动为高电平时、使扫描系统能够控制器件的运行。 如果该信号被驱动为低电平、器件将在其功能模式下运行、并且测试复位信号将被忽略。 注意:在器件正常运行期间、TRST 必须始终保持低电平。 此引脚上需要一个外部下拉电阻器。 该电阻器的值应基于适用于该设计的调试器 Pod 的驱动强度。 2.2k Ω 或 kΩ 的电阻器通常可提供足够的保护。 该电阻器的值因应用而异。 TI 建议验证每个目标板以确保调试器和应用的正常运行。 该引脚具有一个内部50ns (标称值)毛刺脉冲滤波器"。

    您能告诉我将下拉电阻器的值增加到2.2K 到10k 或任何其他值的副作用吗?

    E2E 主题。 请检查该人的回复。

    e2e.ti.com/.../2333828

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    请回复我。  由于这个问题、我的生产暂停、我需要尽快找到解决方案。

    是否有任何其他 TI 人员可以帮助我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    我咨询了专家。 如果系统上的10k PD 工作正常、则可以正常工作。