This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:SCI 闪存内核:使用工具将.out 文件转换器转换为.txt 文件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038785/tms320f28032-sci-flash-kernel-use-the-tool-to-out-file-converter-to-txt-file

器件型号:TMS320F28032
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位专家、您好!

   当我使用 SCI 闪存内核生成.txt 文件时,但它报告错误:致命错误:无法打开输入文件“–o.out”:没有这样的文件或目录

电路板:F28032

演示:C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2802x\examples\structs\F28027_flash_kernel

那么、我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否右键单击项目并选择属性?  然后单击 C2000十六进制实用程序、并截屏该窗口、特别是标记集的摘要?  我认为-A 用于 ASCII 输出、但我不知道为什么有符号超过此标志。  您可能需要浏览 C2000十六进制实用程序、查看是否可以找到此符号的设置位置。

    最棒的

    Matthew