请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28032 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
各位专家、您好!
当我使用 SCI 闪存内核生成.txt 文件时,但它报告错误:致命错误:无法打开输入文件“–o.out”:没有这样的文件或目录
电路板:F28032
演示:C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2802x\examples\structs\F28027_flash_kernel
那么、我错过了什么吗?