This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:在 TMDSHVMTRPFCKIT 中将相电流限制扩展到30A (P2P)

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038799/tmdshvmtrpfckit-expanding-phase-current-limit-to-30a-p2p-in-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

我之前问过一个有关 TMDSHVMTRPFCKIT 最大电流感应能力的问题。  

由于电源模块和电流采样电路的原因、我收到一个答案、即19.89A 具有30%的缓冲器(因此我只能使用高达13.92A 的缓冲器)。  

嗯、我想使用高达25A (P2P)的输出电流。  

因此、我计划修改 IGBT 电源模块和电流采样电路。

幸运 的是、TMDSHVMTRPFCKIT 上的 IGBT 模块(PS21765)支持高达20A (额定最大值、40A 峰值)。

那么我只需要更改电流采样模块。  

1.我是否能够通过修改电流采样电路将输出电流增加到至少25A (P2P)?

2.我要尝试损坏 TMDSHVMTRPFCKIT 中其他组件的最小电流是多少?

3.如果电路的其他元件没有损坏,我应该如何更改电流采样电路以适应25A (P2P)的电流。 更改电流感应运算放大器的增益可能会起作用吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法保证 PCB 能够处理如此大的电流、因为它未在该电流下进行设计和测试。

    如果需要改变感应电流、请从感应电阻器开始。 例如、如果您必须将电流值增加两倍、请使用半值的分流电阻器、以便分流器上的压降在首选电流最大值时相同。 在这种情况下、运算放大器电路不会改变。 如果要使用现有的分流电阻器、请确保它可以处理新的最大电流值。 然后、对于这个最大电流下较高压降的新值、确定为 ADC 获取非饱和反馈值所需的增益。 希望这对您有所帮助。