您好! 您能不能建议我在加载 InstaSPIN 库的情况下将外部 WDT 添加到 TSM320F28069M 中? 我是否必须将 WDT 的 RESET 引脚连接到 RST 或 TZ 引脚之一? 该 WDT/功率监控器应在什么电压下触发? 我`ve 使用 CAT823 2.93V。我注意到在 InstaSPIN BOR 和 POR 的标准配置中未启用。 如果我启用内部 BOR 和 POR、它们是否会将 PWM 输出保持在高阻抗状态(或逻辑0)、因此此时不会发生任何不良情况? `ve 注意到该控制器的最小建议电压为2.97V、因此我考虑使用这种 CAT。
谢谢!