This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:InstaSPIN 外部 WDT、BOR、POR

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037856/tms320f28069m-instaspin-external-wdt-bor-por

器件型号:TMS320F28069M

您好! 您能不能建议我在加载 InstaSPIN 库的情况下将外部 WDT 添加到 TSM320F28069M 中? 我是否必须将 WDT 的 RESET 引脚连接到 RST 或 TZ 引脚之一? 该 WDT/功率监控器应在什么电压下触发?  我`ve 使用 CAT823 2.93V。我注意到在 InstaSPIN BOR 和 POR 的标准配置中未启用。 如果我启用内部 BOR 和 POR、它们是否会将 PWM 输出保持在高阻抗状态(或逻辑0)、因此此时不会发生任何不良情况? `ve 注意到该控制器的最小建议电压为2.97V、因此我考虑使用这种 CAT。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavlin、

    感谢您访问 E2E 论坛。  即使在 POR/BOR 被禁用的情况下、C2000的内部逻辑也提供了一些基本保护、这些保护将使 PWM 输出不受干扰、直到器件能够控制。  使用外部监控器监控 IO 电压将确保在达到满意的电压之前不允许器件执行代码。  因此、在本例中、您应该将 CAT823的复位控制引脚连接到 C2000的 XRSn 引脚。  

    请注意、XRSn 是一种开漏配置、C2000 MCU 也可以将此引脚拉低、因此您需要确保 CAT823也将使用开漏与推挽驱动此引脚、否则可能会出现此信号争用。

    对于监控器的电压阈值与电源容差之间的关系、我建议您谨慎一些。  我认为 InstaSPIN 代码禁用/设置阈值尽可能低的原因是电机耦合到电源平面可能产生的噪声、并导致一些瞬变、导致 BOR TRIP/XRSn 变为低电平。  您将需要确定 CAT823是否具有某种程度的干扰滤波等

    最棒的

    Matthew