请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28374D 您好!
你好。 我有一位客户正在使用 TMS320F2837xD。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我们希望在 C2000 (TMS320F2837xD)上使用加密操作。
但是、在线可用库(如 mbedTLS 和 WolfSSL)不支持16位架构- 由于 char 没有8位、因此在编译时引发异常。
您知道哪些库可用于此控制器吗? 我们需要公共密钥加密(ECC、签名、验证)和对称加密(AES)。
此致、
Ray Vincent