This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:针对16位架构的加密库支持

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037693/tms320f28374d-crypto-library-support-for-16-bit-architecture

器件型号:TMS320F28374D

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TMS320F2837xD。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们希望在 C2000 (TMS320F2837xD)上使用加密操作。  

但是、在线可用库(如 mbedTLS 和 WolfSSL)不支持16位架构-  由于 char 没有8位、因此在编译时引发异常。   

您知道哪些库可用于此控制器吗? 我们需要公共密钥加密(ECC、签名、验证)和对称加密(AES)。  

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好。 我的帖子是否有任何更新? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、C2000内核上没有支持 ECC 签名和验证的库(CM4内核确实支持- CycloneCRYPTO |用于 STM32、ARM Cortex-M、PIC32的嵌入式加密库(oryx-embedded.com))。   我们在现有 C2KWare 版本中的路径 \libraries\security\AES 下提供 AES 支持。 计划对此库进行更新、我们将其重命名为加密库并添加对 SHA256的支持、C2000内核的更新加密库将于10月发布。

    如果需要更多信息、请告诉我。

    此致

    曼诺伊