This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D-Q1:电机控制单元

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1036916/tms320f28379d-q1-motor-control-unit

器件型号:TMS320F28379D-Q1

您好,

我希望设计一个电机控制单元、在连接霍尔传感器的情况下驱动两个 BLDC 电机。

我打算通过 MATLAB 工具使用基于模型的设计开发控制算法、因此最好使用 Simulink 支持包。  

我正在寻找电机控制器板和驱动器(我想您称之为 BoosterPack?)

控制器通常应主要具有 ADC、CAN、正交编码器和 PWM 等外设。 USB 外设也是更好的选择。  

您能否为同一产品推荐合适的产品?  

BLDC 电机的详细信息如下-  

  • 类型:永磁 BLDC  
  • 电压(伏特):48/60
  • 无负载电流(安培):- 6.  
  • 额定电流(安培):67
  • 峰值电流(安培):100  
  • 额定转速(RPM):2500±100 / 3000±100

    霍尔传感器
  • 工作温度(℃):--20至80
  • 霍尔传感器布置:-(三个传感器、电气角度为120度)
  • 类型:-双极霍尔效应数字位置传感器 IC (SS41)
  • 宽工作电压范围(伏特):- 4.5至24
  • 极低电流消耗(毫安):- 20.