请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D-Q1 您好,
我希望设计一个电机控制单元、在连接霍尔传感器的情况下驱动两个 BLDC 电机。
我打算通过 MATLAB 工具使用基于模型的设计开发控制算法、因此最好使用 Simulink 支持包。
我正在寻找电机控制器板和驱动器(我想您称之为 BoosterPack?)
控制器通常应主要具有 ADC、CAN、正交编码器和 PWM 等外设。 USB 外设也是更好的选择。
您能否为同一产品推荐合适的产品?
BLDC 电机的详细信息如下-
- 类型:永磁 BLDC
- 电压(伏特):48/60
- 无负载电流(安培):- 6.
- 额定电流(安培):67
- 峰值电流(安培):100
- 额定转速(RPM):2500±100 / 3000±100
霍尔传感器 - 工作温度(℃):--20至80
- 霍尔传感器布置:-(三个传感器、电气角度为120度)
- 类型:-双极霍尔效应数字位置传感器 IC (SS41)
- 宽工作电压范围(伏特):- 4.5至24
- 极低电流消耗(毫安):- 20.