This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:当总共6个从控制器中的最后一个从控制器时、EtherCAT 通信暂停

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035843/tmdscncd28388d-ethercat-communication-is-halted-when-the-last-slave-controller-of-the-total-6-slave-controller

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

你(们)好。

我是使用基于 TMS320F28388D 的 EtherCAT 开发的电机控制驱动板、  

CPU1控制电机、EtherCAT 分配给 CM。

EtherCAT 主站程序是 TwinCAT3。

EtherCAT 从站源由 SSC 创建。

6个电机控制驱动器连接到 TwinCAT3。

当电机控制驱动器电缆的末端未连接时、TwinCAT3和另一个驱动器通信停止。

我知道、除终端驱动器外、其他驱动器通信正常运行。

选项是否存在(例如。  通信同步),源代码由 SSC 生成。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH Sung:

    为了澄清此问题、您是否希望在最后一个驱动器的电缆断开连接时其他5个从设备继续运行? 我认为您可能需要在 TwinCAT 中重新扫描网络。

    在 ETG 开发者论坛上询问或搜索此问题是个好主意。 那里的专家应该能够评论 TwinCAT 和软件堆栈应该如何处理类似这样的断开连接。

    https://www.ethercat.org/default.htm

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    我将向 ETG 论坛提问

    谢谢你