Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSCNCD28388D 主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D
你(们)好。
我是使用基于 TMS320F28388D 的 EtherCAT 开发的电机控制驱动板、
CPU1控制电机、EtherCAT 分配给 CM。
EtherCAT 主站程序是 TwinCAT3。
EtherCAT 从站源由 SSC 创建。
6个电机控制驱动器连接到 TwinCAT3。
当电机控制驱动器电缆的末端未连接时、TwinCAT3和另一个驱动器通信停止。
我知道、除终端驱动器外、其他驱动器通信正常运行。
选项是否存在(例如。 通信同步),源代码由 SSC 生成。
谢谢你。