各位专家、您好!
在 F28377应用中、我们需要使用 EMIF1函数。 它占用 F28377引导引脚 GPIO72。 因此、我们将 GPIO72引导函数更改为 GPIO142 (之前为 GPIO72和 GPIO84引导、现在为 GPIO142和 GPIO84引导)。 但是、更改引导引脚后、在硬件复位或编程到闪存后、它将无法引导的可能性是一定的。 GPIO72的状态仍然相关、请帮助分析此问题、谢谢!
以下是寄存器值(从 CCS 读取):
Z1_BOOTCTRL 寄存器:0x8F55FF5A
Z2_BOOTCTRL 寄存器:0xFFFFFFFF