This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:更改引导引脚

Guru**** 2611555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033364/tms320f28377s-change-the-boot-pin

器件型号:TMS320F28377S

各位专家、您好!

在  F28377应用中、我们需要使用 EMIF1函数。 它占用 F28377引导引脚 GPIO72。 因此、我们将 GPIO72引导函数更改为 GPIO142 (之前为 GPIO72和 GPIO84引导、现在为 GPIO142和 GPIO84引导)。 但是、更改引导引脚后、在硬件复位或编程到闪存后、它将无法引导的可能性是一定的。 GPIO72的状态仍然相关、请帮助分析此问题、谢谢!  

以下是寄存器值(从 CCS 读取):

Z1_BOOTCTRL 寄存器:0x8F55FF5A

Z2_BOOTCTRL 寄存器:0xFFFFFFFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angela、

         此器件中没有"EMIF1"。 您可能是指 EM1D12。 您能否在上电时提供 GPIO142和 GPIO84引脚的示波器捕获? 也请捕获-XRS 和 VDDIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    GPIO72引导函数修改为 GPIO142后、如果将 GPIO72设置为低电平、 问题将在 大约10小时内发生;如果将 GPIO72设置为高电平、问题将不再发生。

     正常上电后、XRS 和 VDDIO 波形如下所示。  CH1 (黄色)--XRS,CH2 (绿色)--GPIO142、CH4 (蓝色)--GPIO84。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我不明白。 引导功能已从 GPIO72更改为 GPIO142。 因此、从技术上讲、GPIO72不应对引导过程产生任何影响。 但您会说、如果 GPIO72为低电平、则每10小时发生一次问题、但当 GPIO72为高电平时从未看到问题。

    示波器波形不清晰。 我需要清楚地看到以下4个通道、而不会出现任何重叠:VDDIO、-XRS、GPIO142和 GPIO84。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    很奇怪、引导过程仍然与 GPIO72的状态相关。  

    我 会要求 他们重新测试。