This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:NMI 源

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1034669/tms320f28388d-nmi-sources

器件型号:TMS320F28388D

您好!  

我使用的是 F28388D 控制器、问题与 NMI 源有关。

3.5.3.2 RAM 不可纠正的错误
RAM 读取中的单位奇偶校验错误、双位 ECC 数据错误或单位 ECC 地址错误将触发
NMI。 这适用于 CPU、CLA 和 DMA 读取。 单位 ECC 数据错误不会触发 NMI、但可以触发
可选触发正常外设中断。 有关 RAM 错误检测的更多信息、请参阅
部分
3.12.1.9.

您能否详细说明突出显示的"可选择触发正常外设中断"语句?

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    中断在 PIE 级别以及外设内部均可屏蔽、因此该语句中使用了"可选"字样。 希望这一点很清楚。

    此致、

    Vivek Singh