请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
我使用的是 F28388D 控制器、问题与 NMI 源有关。
3.5.3.2 RAM 不可纠正的错误
RAM 读取中的单位奇偶校验错误、双位 ECC 数据错误或单位 ECC 地址错误将触发
NMI。 这适用于 CPU、CLA 和 DMA 读取。 单位 ECC 数据错误不会触发 NMI、但可以触发
可选触发正常外设中断。 有关 RAM 错误检测的更多信息、请参阅部分
3.12.1.9.
您能否详细说明突出显示的"可选择触发正常外设中断"语句?
谢谢、
Nagesh