This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:Uniflash 无人值守安装程序。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033127/tms320f28335-uniflash-unattended-installer

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我正在尝试通过脚本运行 uniflash 安装程序、以便我们都有相同的支持选项。  我使用的是 Windows 10内部版本1909。  我曾尝试:

1) 1)解压缩 uniflash: tar -XF uniflash_3.4.1.00012_win32.zip

2) CD Uniflash_3.4.1.00012_Win32

3)启动/w uniflash_setup_3.4.1.00012.exe --unattendedmodeui 最小值目录--mode unattended --prefix C:\ti\uniflash_3.4 --enable-components processor、debugserver、c2000_JTAG、debugserver --disable-components simplelink_cc1xxx_cc2xxx、simplelink_wifi、mcu、c2000_serial、c2000_exampleLink、stelinarlaris、t_sp432xx、msp430、mcus_device_dspleldsp、mc434_de_sp430、sport_device_dsplelt_sp

此操作失败、并显示错误消息: 存在错误。  运行错误(如上所示)***未知变量 ti_enable_components ***:程序以错误退出代码结束。

根据该帖子: 3.4.1中有无人值守模式和使用4.x 的已知问题: Uniflash 4.x 已发布,虽然不允许您选择组件,但在无人值守模式下确实可以正确安装。 (丹尼希尼斯)

因此,我开始从 TI 网站下载4.x 版--只有6.4版、3.4.1版和云版可用。

如果您能提供任何信息来帮助我完成这一过程、我们将不胜感激。

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我们要求 UniFlash 团队为此提供帮助。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    [引用 userid="497456" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033127/tms320f28335-uniflash-unattended-installer "]因此,我开始从 TI 网站下载4.x 版--只有6.4版、3.4.1版和云版可用。

    我建议使用最新的 UniFlash 版本(6.4)。 它应支持 UniFlash 4支持的相同无人值守模式安装。

    如果您仍想使用 UniFlash 4.x、可以通过以下链接获取:

    下载 UniFlash 4.6

    请注意、此版本不受支持。 因此、如果可能、我建议更新到最新版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 SD C2000 XDS510LC JTAG 探针。  如果你们能为我们中已经拥有十几个探测器的人提供这些探测器的支持、我将会很棒、但你们不会这样做。  因此、我一直在使用3.4.1代码版本。  您的支持页面建议更新为4.x  如果我可以使无人参与安装程序工作、我会很乐意这样做(假设支持我的探头)。


    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    Spectrum Digital 几年前停止为其 XDS510探针提供软件支持、此后关闭了商店。   为它们提供的旧驱动程序和软件将不能在较新版本的 Code Composer Studio 和 UniFlash 中使用。

    我相信、XDS510支持可能会降至 UniFlash v4中。  旧版频谱内容仍然兼容已足够。  我可以看到是否有有关如何执行此操作的说明。  从我看了几年之后。

    选项:

    1) 1)尝试创建一个 UniFlash v3软件包、然后您可以将其提供给其他团队成员。  即、使用所需的选项将其安装在一台机器上、然后将其压缩以进行重新分发。  为了使 XDS510正常工作、您可能需要在之后运行驱动程序安装脚本。

    2) 2)查看我们是否可以找到向 UniFlash v4添加 SD XDS510支持的说明。  仍然可能需要您创建自己的软件包、因为需要将510文件放在顶部并运行驱动程序注册脚本。

    3) 3) 另一个选项可能是 SDFlash、它是 Spectrum 提供的刷写实用程序。

    此致、

    John