主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我正在尝试通过脚本运行 uniflash 安装程序、以便我们都有相同的支持选项。 我使用的是 Windows 10内部版本1909。 我曾尝试:
1) 1)解压缩 uniflash: tar -XF uniflash_3.4.1.00012_win32.zip
2) CD Uniflash_3.4.1.00012_Win32
3)启动/w uniflash_setup_3.4.1.00012.exe --unattendedmodeui 最小值目录--mode unattended --prefix C:\ti\uniflash_3.4 --enable-components processor、debugserver、c2000_JTAG、debugserver --disable-components simplelink_cc1xxx_cc2xxx、simplelink_wifi、mcu、c2000_serial、c2000_exampleLink、stelinarlaris、t_sp432xx、msp430、mcus_device_dspleldsp、mc434_de_sp430、sport_device_dsplelt_sp
此操作失败、并显示错误消息: 存在错误。 运行错误(如上所示)***未知变量 ti_enable_components ***:程序以错误退出代码结束。
根据该帖子: 3.4.1中有无人值守模式和使用4.x 的已知问题: Uniflash 4.x 已发布,虽然不允许您选择组件,但在无人值守模式下确实可以正确安装。 (丹尼希尼斯)
因此,我开始从 TI 网站下载4.x 版--只有6.4版、3.4.1版和云版可用。
如果您能提供任何信息来帮助我完成这一过程、我们将不胜感激。
谢谢、
Andy