This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:CMPSS 内的斜坡模块

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030720/tms320f280025-ramp-module-inside-cmpss

器件型号:TMS320F280025

尊敬的 C2000专家:

目前、我计划使用 CMPSS 内的斜坡模块来实现 PCMC 的斜率补偿(峰值电流模式控制)、 是否可以如 下图所示获得 RAMPSTS? 我所期望的是 、RAMPSTS 将在下一个 EPWMSYNPER 发生前降低为0、RAMPSTS 可保持为0直到  收到 EPWMSYNPER。

还有一个问题、什么时候触发 COMPHSTS? COMPHSTS 用于重新加载 RAMPSTS 的用途是什么?  是否可以配置斜升忽略此信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    不能、rampgen 不能保持为0、因为在它到达0之前的某个点、它将使比较器跳闸、从而使 rampgen 复位。

    我能不能问您想通过保持为0来实现什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的替代方法是让 rampgen 从图中所示的跳闸点下方开始、但我不确定它的用途、因此您可以展开您需要这样做的原因、以便我们可以查看是否有其他方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的建议。  

    [引用 userid="146390" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030720/tms320f280025-ramp-module-inside-cmpss/3811705 #3811705"]不可以使 rampgen 保持为0,因为在它达到0之前的某个点,它将使比较器跳闸,从而使 rampgen 复位。

    我想你是对的、让 rampgen 保持为0是必要的。 我想这种情况已经重新出现了。 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    很高兴为您提供帮助。 如果出现更多问题、请告知我们。