请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 尊敬的 C2000专家:
目前、我计划使用 CMPSS 内的斜坡模块来实现 PCMC 的斜率补偿(峰值电流模式控制)、 是否可以如 下图所示获得 RAMPSTS? 我所期望的是 、RAMPSTS 将在下一个 EPWMSYNPER 发生前降低为0、RAMPSTS 可保持为0直到 收到 EPWMSYNPER。

还有一个问题、什么时候触发 COMPHSTS? COMPHSTS 用于重新加载 RAMPSTS 的用途是什么? 是否可以配置斜升忽略此信号?