器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT
尊敬的先生:
我将新购买的电路板连接到系统。 我还没有在系统中安装过来自挂起(我已放入包装箱)的任何部件。
当我在设备管理器中检查端口时、我看到设备未被识别(XDS100+RS232 V1.0)。 我是否需要在安装 CCS 之前安装任何驱动程序。
如何解决此问题。 或者从何处获取驱动程序文件。 请求一些支持。 
此致、
Abhay Sengar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT
尊敬的先生:
我将新购买的电路板连接到系统。 我还没有在系统中安装过来自挂起(我已放入包装箱)的任何部件。
当我在设备管理器中检查端口时、我看到设备未被识别(XDS100+RS232 V1.0)。 我是否需要在安装 CCS 之前安装任何驱动程序。
如何解决此问题。 或者从何处获取驱动程序文件。 请求一些支持。 
此致、
Abhay Sengar
您好、Abhay、
我正在将您的论坛帖子转发给相应的 JTAG 专家。 同时、请查看此 JTAG 连接调试文档。
https://www.ti.com/lit/spracf0
此致、
Ozino
谢谢 Ashwini。
是的。 安装 CCS 时、驱动程序会自动安装。
第二个问题是我的 insta spin BLDC UI 未检测到电路板。 但当我使用20V 外部电源为电路板供电时、这也是可行的。
我之前仅通过 USB 电源检测到的板。
现在我有第三个问题、当我尝试使用 CCS 软件上传默认程序时、例如、在旋转无传感器的情况下、仍然无法检测到我的板。 它显示错误编号 1135用于连接。
我联系了客户服务部门、他们说要擦除闪存程序、然后再尝试连接。
感谢您对此提供的任何支持。
谢谢你