This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:在设备管理器中无法识别 XDS100驱动程序

Guru**** 2768365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029592/drv8301-hc-c2-kit-xds100-driver-not-recognized-in-device-manager

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

尊敬的先生:

我将新购买的电路板连接到系统。 我还没有在系统中安装过来自挂起(我已放入包装箱)的任何部件。

当我在设备管理器中检查端口时、我看到设备未被识别(XDS100+RS232 V1.0)。 我是否需要在安装 CCS 之前安装任何驱动程序。

如何解决此问题。 或者从何处获取驱动程序文件。 请求一些支持。

此致、

Abhay Sengar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    我正在将您的论坛帖子转发给相应的 JTAG 专家。 同时、请查看此 JTAG 连接调试文档。

    https://www.ti.com/lit/spracf0

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    请运行 CCS 安装程序并在安装设置期间选择 XDS100类探针。 然后、CCS 安装将安装驱动程序。

    谢谢、
    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ashwini。

    是的。 安装 CCS 时、驱动程序会自动安装。

    第二个问题是我的 insta spin BLDC UI 未检测到电路板。 但当我使用20V 外部电源为电路板供电时、这也是可行的。

    我之前仅通过 USB 电源检测到的板。

    现在我有第三个问题、当我尝试使用 CCS 软件上传默认程序时、例如、在旋转无传感器的情况下、仍然无法检测到我的板。 它显示错误编号 1135用于连接。

    我联系了客户服务部门、他们说要擦除闪存程序、然后再尝试连接。

    感谢您对此提供的任何支持。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ozino 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    请您能否发布 CCS 中显示的完整错误消息?

    谢谢、
    Ashwini