This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:SFRA GUI 和补偿设计器 GUI

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-BUCKCONV, SFRA, POWERSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029040/tms320f280049c-sfra-gui-and-compensation-designer-gui

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CBOOSTXL-BUCKCONVSFRApowerSUITEC2000WARE

您好!  

我将 LAUNCHXL-F280049C 连接到了定制降压转换器、而不是 BOOSTXL-BUCKCONV 板

我按照 TIDM_dc_dc_users_guide 手册中的说明生成 SFRAData.csv 文件。

当我从"main.syscfg"调用"补偿设计器"时、图形与 SFRA_GUI 中生成的图形相匹配、但如果我直接从 powerSUITE / source/utils 目录运行 Compesigner 软件并加载生成的相同 SFRAData.csv 文件、则频率轴 从 1Hz 而不是100Hz 开始。 为什么会发生这种情况?  
如何为 BOOSTXL-BUCKCONV 以外的电路板生成新系数?

您是否有 MATLAB 脚本可供您读取 SFRAData.csv 文件并生成与电站的频率响应相对应的控制器系数?