This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:Excel 文件中的 TMS320F28384SZWT 引脚

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1028424/tms320f28384s-tms320f28384szwt-pin-in-excel-file

器件型号:TMS320F28384S
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

 我们是否有用于 TMS320F28384SZWT 引脚的 Excel 文件?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    我们没有向客户发布具有器件引脚的 Excel 文件。 此 Excel 工作表的用例是什么以及客户计划如何使用它。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 文件用于 sch 设计。

    它们的 AD 或 PADS 系统中没有封装。  

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zordan、

    您可以从 SysConfig 中的 pinmux 工具获取此文件(.csv)。 启动该工具后、您可以在"generated file"部分找到 pinmux.csv 文件。

    我在此为 F2838x 器件连接一个、以供您参考。  

    此致、

    Vivek Singh

    e2e.ti.com/.../pinmux.csv