尊敬的 TI 团队:
我使用的是 F28379D 的 ADC。 我的问题是:
1) 1)这意味着"高优先级"和"非高优先级" SOC 是什么? 在本手册第1415页的下面的示例中、高优先级 SOC (SOC0至 SOC11)似乎不会转换任何信号通道。 并且只转换具有循环的非高优先级 SOC。 我不理解"高优先级"这一术语在本例中意味着什么。
2) 2)从下面的示例中、SOC12和 SOC13将同时转换 ADCINA7和 ADCINA5。 完成后、SOC14和 SOC15将同时转换 ADCINA2和 ADCINA3。 是这样吗?
3) 3)在此示例中、所有 SOC 具有相同的20个 SYSCLK 的采集窗口。
如果 SOC 具有不同的采集窗口、MCU 是否会等待具有最长采集窗口的 SOC 完成后再转换后续 SOC?

非常感谢您的帮助。
此致、
Alex