This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2534000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027385/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的 TI 团队:

我使用的是 F28379D 的 ADC。 我的问题是:

1) 1)这意味着"高优先级"和"非高优先级" SOC 是什么? 在本手册第1415页的下面的示例中、高优先级 SOC (SOC0至 SOC11)似乎不会转换任何信号通道。  并且只转换具有循环的非高优先级 SOC。 我不理解"高优先级"这一术语在本例中意味着什么。

2) 2)从下面的示例中、SOC12和 SOC13将同时转换 ADCINA7和 ADCINA5。 完成后、SOC14和 SOC15将同时转换 ADCINA2和 ADCINA3。 是这样吗?

3) 3)在此示例中、所有 SOC 具有相同的20个 SYSCLK 的采集窗口。

如果 SOC 具有不同的采集窗口、MCU 是否会等待具有最长采集窗口的 SOC 完成后再转换后续 SOC?

非常感谢您的帮助。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="478499" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027385/tms320f28379d-tms320f28379d ]1)这意味着什么是"高优先级"和"非高优先级" SOC? 在本手册第1415页的下面的示例中、高优先级 SOC (SOC0至 SOC11)似乎不会转换任何信号通道。  并且只转换具有循环的非高优先级 SOC。 我不理解"高优先级"这一术语在本例中的含义。

    您是否使用 TRM 的最新版本(I)我看到突发模式示例的页码和节码不匹配。 之前的(高优先级示例)和接下来的(突发模式优先级示例)示例提供了更多有关优先级方案工作方式的上下文。

    总之、高优先级 SOC 的触发器将优先于循环优先级 SOC 的触发器。 突发模式设计为使用所有可用的循环 SOC、因此不用于突发模式的 SOC 应指定为高优先级 SOC。 突发模式能够触发多个 SOC (转换可能需要很长时间)、因此高优先级 SOC 允许系统将常规(而非突发模式)转换插入到转换队列中、以减少延迟。

    [引用 userid="478499" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027385/tms320f28379d-tms320f28379d ]2)从下面的示例中,SOC12和 SOC13将同时转换 ADCINA7和 ADCINA5。 完成后、SOC14和 SOC15将同时转换 ADCINA2和 ADCINA3。 是这样吗?

    SOC12和 SOC13将同时触发、但会进行串行转换。 在下一个 TIMER2触发时、SOC14和 SOC15将采用同步触发和串行转换套件。

    [引用 userid="478499" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1027385/tms320f28379d-tms320f28379d "]

    3) 3)在此示例中、所有 SOC 具有相同的20个 SYSCLK 的采集窗口。

    如果 SOC 具有不同的采集窗口、MCU 是否会等待具有最长采集窗口的 SOC 完成后再转换后续 SOC?

    [/报价]

    SOC 将根据高优先级和循环优先级调度方案进行串行转换。 您可以在 ADC 时序部分找到时序图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tlee:

    非常感谢您的详细解释。 它解决了我的问题。

    此致、