This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT 输出电流限制

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026384/tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit-output-current-limit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

我目前正在将 TMDSHVMTRPFCKIT 与 F28335控制卡配合使用。

我正在进行一个实验、其中我必须测试逆变器上 IGBT 的功能、我想在220V (每个相、305V 直流链路)下向电机施加大于11A (P2P)的相电流

遗憾的是、我在数据表中看到 TMDSHVMTRPFCKIT 的额定电流限制为10A。  

电流是否由于 IGBT 模块或其他组件而受到限制?  

TMDSHVMTRPFCKIT 是否有输出高于11A (相电流)的方法?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电流受逆变器电源模块和电流采样电路的限制。 高压套件上的最大峰峰值电流为19.89A、但您必须保留大约30%的缓冲器、因此如果您的意思是11A 是最大 峰峰值电流、则该套件应该正常。

    在 Wat 旁边、我们不建议您更改电流采样电路以增大可能损坏电源模块的支持电流。