请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT 我目前正在将 TMDSHVMTRPFCKIT 与 F28335控制卡配合使用。
我正在进行一个实验、其中我必须测试逆变器上 IGBT 的功能、我想在220V (每个相、305V 直流链路)下向电机施加大于11A (P2P)的相电流
遗憾的是、我在数据表中看到 TMDSHVMTRPFCKIT 的额定电流限制为10A。
电流是否由于 IGBT 模块或其他组件而受到限制?
TMDSHVMTRPFCKIT 是否有输出高于11A (相电流)的方法?
提前感谢